This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:同步 ADS131M08 与另一个 ADC

Guru**** 2893000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, SN74LV163A, SN74AUP2G80, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535759/ads131m08-synchronize-ads131m08-and-the-other-adc

器件型号:ADS131M08
Thread 中讨论的其他器件: SN74LV163ASN74AUP2G80

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS131M08、因此有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我将使用 ADS131M08 和微控制器中内置的模数转换器。

我想同步两个器件的采样时序。

您能告诉我如何操作吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    ADS131M08 上的/SYNC 引脚 可用于同步多个 ADS131M08 器件之间的转换、并与外部事件保持同步。 必须为所有器件提供相同的时钟、并且 SYNC/RESET 引脚必须同时选通至少一次、以在内部在器件之间对齐采样周期。  您可以查看数据表中 8.5.2 同步和 9.1.5 多器件配置一节的详细信息。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案、他们还有其他问题。

    请告知您。

    ——

    ① TI 的响应和§9.1.5 状态、即必须为所有器件提供相同的时钟。

    MCU 的工作时钟 (48MHz) 和 ADS131M08 的工作时钟 (8.192MHz) 是不同的。

    如果我对微控制器的工作时钟进行分频并将其提供给 ADS131M08、它是否会进行同步?

    ② 通过从 MCU 向 SYNC/RESET 引脚发送同步脉冲可实现同步。

    上电后同步一次是否足够? 还是应定期同步?

    ③ 根据§8.5.2、“同步“是否正确、即 SYNC/RESET 引脚脉冲和内部时钟之间的同步?

    我不理解 ADS131M08 内的内部时钟、CLKIN 和 SCLK 之间的关系的总体图、以及内部时钟与采样时序和数字滤波器复位操作的关系。 是否有描述?
    我们最终要同步的是 MCU ADC 和 ADS131M08 的采样时序。

    ④ 当向 SYNC/RESET 引脚输入脉冲时、似乎会确定它是否与内部时钟同步、但需要多少差异才能确定同步? (我认为时间上没有完美的匹配。)

    ⑤ 如果 ADS131M08 在从 MCU 向 SYNC/RESET 引脚发送脉冲后确定不同步、MCU 是否有办法识别此情况?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    请查看以下答案:

    1.使用相同的时钟源是同步的基本要求、但 应通过向/SYNC 引脚发送脉冲来实现至少一次同步。

    2.考虑到 ADC 的时钟移位和延迟, 建议采用周期性同步。  

    3.内部调制器时钟是应用于 CLKIN 引脚的主时钟的一半、输出数据速率= 调制器时钟/OSR、其中 OSR(过采样无线电)表示调制器的采样率与所需输出数据速率之比。  数字滤波器按照一个称为 OSR 的因数抽取以调制器时钟频率输出的数据。 我建议客户观看视频以了解详情: 高精度实验室系列:模数转换器 (ADC)

    4.从 微控制器上的时钟到 ADC 有小的延迟,但通常 可以忽略不计。  ADS131M08 /SYNC 引脚上持续时间小于 tw (RSL) 但大于 CLKIN 周期的负脉冲是触发同步的正确方法。

    5.不,它很快发生。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了信息。

    当客户有其他问题时、我会咨询另一篇文章。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    好的。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    客户根据您的建议考虑了一个电路、并有其他问题。

    请告知您。

    ——问题

    1.微控制器内置的模数转换器的采样率为 1953.125SPS。
    我认为通过将 ADS131M08 的主时钟设置为 8MHz (Fmod=OSR) 并将 4MHz 设置为 2048、可以实现相同的采样率。
    这是正确的吗?

    2.
    您提到过、建议定期从微控制器向 SYNC/RESET 引脚发送脉冲以进行同步。
    这是否意味着微控制器在 DRDY 时序(即以 1/1953.125 个周期或其中整数倍的周期)向 ADC 发送脉冲?

    (数据表在第 8.5.2 节“同步“中提到、“如果 SYNC/RESET 上的负边沿与内部数据速率时钟对齐、则确定器件是同步的、因此不采取任何操作。“ 我想确认我对这句话的解释。)

    3.微控制器的内置 ADC 基于内部 48MHz 片上振荡器的时序运行。
    我们考虑使用一个将此时钟进行 6 分频并提供给 ADS131M08 的电路 (SN74LV163A)。
    在这种情况下、分压器电路中会出现轻微延迟、将此延迟视为“同步“

    ーーー μ s

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    正确、可以   在 ADS131M08 上使用 8MHz 时钟和 2048 OSR 实现预期的数据速率。

    2.无需在每个周期中同步,它们可以 同步整数个 周期,这实际上取决于  在客户的电路中会看到多长时间或多少不匹配。

    3.这种延迟将导致 不匹配,但它取决于这种延迟或不匹配是可以接受的客户。 SN74AUP2G80 用于 ADS131M08EVM 上、用于将 EVM 上 ADC 的 8.192MHz 分频为 4.096MHz 和 2.048MHz 时钟、请参阅 用户指南中的原理图。 SN74AUP2G80 在 3.3V 时 tpd 最大值为 4.4ns (CL=15pF 时为 5.5ns)、 SN74LV163A 在 CL=15pF 时 tpd 最大值为 15ns。 供您参考。 请注意、 在 EVM 上设计 SN74AUP2G80 时、不考虑 ADC 之间的同步。

    BR、

    Dale