This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957-Q1:ADC 值错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543188/ads7957-q1-adc-value-error

器件型号:ADS7957-Q1


工具/软件:

每个通道 (ch0~ch15) 根据温度传感器状态接收并处理 0~5V 输入。

每个通道的输入电压不会波动、但某些产品中显示的温度值会严重波动、因此我们会进行检查。 我们认为它是冷焊,并更换和返修部件 (SMT),但同样的症状正在发生。 (电路的电压输入无异常。)

我是否需要连接 GPIO2 与范围设置相关? 该电路当前未连接(悬空)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享该电路的原理图吗? 器件运行的采样率是多少? 您能否分享一些您期望得到的值和所得到的值的示例?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joel

    问题: 设置范围时是否必须连接 GPIO2?
             电流原理图使 GPIO2 悬空。

    我想申请审阅原理图。

    我的客户不想透露电路、所以我想亲自交付。

    请告诉我您的电子邮件地址或其他方式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如果不使用 GPIO、GPIO 可以保持悬空、但最好将其接地或连接到 AVDD。 不过、这不应导致问题。

    我已在 E2E 上向您发送了一个朋友申请、以便您可以进一步回复。

    此致、
    Joel