请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7957-Q1工具/软件:
每个通道 (ch0~ch15) 根据温度传感器状态接收并处理 0~5V 输入。
每个通道的输入电压不会波动、但某些产品中显示的温度值会严重波动、因此我们会进行检查。 我们认为它是冷焊,并更换和返修部件 (SMT),但同样的症状正在发生。 (电路的电压输入无异常。)
我是否需要连接 GPIO2 与范围设置相关? 该电路当前未连接(悬空)。