This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7046:SCLK 引脚的输入电容

Guru**** 2813235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546959/ads7046-input-capacitance-of-sclk-pin

器件型号:ADS7046


工具/软件:

尊敬的团队:

我是否知道 SCLK 引脚的输入电容是多少?

此问题的背景是因为我们正在考虑将多个 ADS7046 连接到来自 MCU 的 1 个时钟源、使用 15MHz 时大约需要 10 到 30 个。 我知道这也取决于 MCU 引脚驱动能力和布局寄生电容、但我想知道 1 个时钟源可以驱动多少 ADS7046。

同样、我是否可以知道 SDO 引脚的驱动能力、并告诉我可以将多少 ADS7046 连接到同一总线?

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    ADS7046 的 SCLK 最大电容为 2.168pF。 可可靠连接在一起的器件数量也取决于控制器的驱动强度。 我建议使用器件的 IBIS 模型来协助进行此分析、因为它也很大程度上依赖于 PCB 布局。 我预计、在高于 10MHz 的时钟下工作的器件将很困难。  

    SDO 引脚也是如此、其最大电容为 2.523pF。 应将信号完整性分析工具与 IBIS 模型配合使用、事先验证设计。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    谢谢! 我是否也知道 SDO 的输出电流能力(驱动能力)?

    将使用 IBIS 对详细信息进行评估。

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    很抱歉之前没有回到这一步。

    我们仅为数字输入和输出引脚指定高达 2mA 的输出电流。  

    此致、
    Joel