This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43508:CLR 引脚上拉

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549320/dac43508-pull-up-for-clr-pin

器件型号:DAC43508


工具/软件:

客户将  DAC43508 与 10k Ω、3.3V 上拉电阻用于 CLR 引脚。 但是、存在清除 错误以将其判断为低电平、清除内部设置并使输出变为 0V 的问题。

您能告诉我们建议的上拉电阻值吗? 或者直接连接 3.3V 也可以用于此目的?