This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9227:SMPL_CLK 至 FCLKP 时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9227, ADS9229, ADS9228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551402/ads9227-smpl_clk-to-fclkp-time

器件型号:ADS9227
主题中讨论的其他器件: ADS9229ADS9228

工具/软件:

你(们)好

ADS9227 数据表的第 6.7 节列出了参数 TD_SMPL_DATA (延时时间:SMPL_CLK 下降至 FCLKP 上升)、最小值为 103ns、最大值为 112ns。

如果仅在 4.167ns 的时钟输出周期(使用 24 位输出字格式)下运行时该值才为真、这是否是正确的? (24 x 4.167ns =约 100ns)。 表前面的段落确实显示了“最大吞吐量“、因此我假设有 3ns 到 12ns 的额外延迟。

因此、说额外的延迟 与数据链路配置无关且这个 3ns - 12ns 适用于 ADC 的任何配置是否正确?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您发送编修。  

    遗憾的是、  在数据表的最新更新过程中、数据表第 6.7 节中的 TD_SMPL_DATA 似乎有一个拼写错误、我们遗漏了这个拼写错误。 该行中的顺序应该反转、或者至少在 ADS9229 和 ADS9227 之间交换值。

    ADS9229 = 106ns 至 112ns  

    ADS9228(正确)= 186ns 至 196ns

    ADS9227 = 370ns 至 378ns

    我已在内部启动操作来修复数据表中的此错误、感谢您提请我们注意!

    为了解决延迟问题:TD_SMPL_DATA 表示当采样 N 的相应 MSB 出现在 DOUT 上时 SMPL_CLK 下降沿(采样 N 的转换开始)和 FCLK 上升沿之间的时间。  

     对于此系列器件、延迟取决于 SMPL_CLK 频率、数据 帧宽度以及一些额外的时序延迟。   您对额外延迟是正确的、我们确实发现使用 12ns 作为最大值可以涵盖大多数配置中的预期额外延迟。  

    与该系列器件的 18 位版本类似、输出延迟的计算方法如下:  

    对于 ADS9227:  

    TD_SMPL_DATA = 1.83 x t_SMPL_CLK + t_LAT = 1.83 x 200ns + 12ns ~= 378ns

     

    在将数据采集与系统中的数据输出对齐时、请考虑到这种延迟。  

     

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yolanda!