Other Parts Discussed in Thread: ADS1254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1254工具/软件:
我在实习期内、会为项目寻找新的 ADC。 ADS1254 似乎很合适、但我在数据表中没有找到 SNR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Leah Hetzer、
David 很正确、SNR 是信噪比、信号当然取决于应用的特定信号、噪声值如数据表中所示
此外、SNR 通常用于量化测量交流信号时的 ADC 性能。 然而、ADS1254 通常用于直流信号测量、因为它具有低带宽 sinc 滤波器。
如果您能告诉我们更多关于您的系统正在做什么/应用程序是什么、您尝试测量哪些信号以及任何其他重要规格/特性的信息、我们可能会推荐合适的器件
-布莱恩