This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1254:这个 ADC 的 SNR 是多少?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552203/ads1254-what-is-the-snr-of-this-adc

器件型号:ADS1254


工具/软件:

我在实习期内、会为项目寻找新的 ADC。 ADS1254 似乎很合适、但我在数据表中没有找到 SNR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信噪比 是信号电压除以噪声电压。
    噪声振幅主要在数据表中 (1/2 LSB 等...)
    但信号 — 取决于应用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leah Hetzer、

    David 很正确、SNR 是信噪比、信号当然取决于应用的特定信号、噪声值如数据表中所示

    此外、SNR 通常用于量化测量交流信号时的 ADC 性能。 然而、ADS1254 通常用于直流信号测量、因为它具有低带宽 sinc 滤波器。

    如果您能告诉我们更多关于您的系统正在做什么/应用程序是什么、您尝试测量哪些信号以及任何其他重要规格/特性的信息、我们可能会推荐合适的器件

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leah Hetzer、

    我懂了

    -布莱恩