This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:AMC7823 的内部时钟频率是多少

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540801/amc7823-what-is-the-internal-clock-frequency-of-the-amc7823

部件号:AMC7823


工具/软件:

嗨 — 您能告诉我 AMC7823 内部振荡器的频率是多少吗?  我在数据表中没有看到。 此外、是否可以将其关断?  非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    需要一些时间才能得到振荡器频率值。 振荡器无法关闭。

    您需要为什么关闭振荡器? 它控制 ADC 和 SPI 时序。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:我仍然有兴趣了解 AMC7823 的内部时钟频率。 我正在寻找一些杂散、这些信息非常有用。
    回答您的问题:我想在设置 DAC 后根据 ADC 测量结果关闭内部时钟。 我将制作一个低噪声电流源、此时钟是板上的唯一时钟。 如果我可以禁用它,那将是伟大的 — 我知道这是不可能的。 我现在看到了一些杂散、想区分哪些是 AMC7823 时钟杂散、哪些是外部信号。 您能找到我需要的时钟频率吗?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我会看到是否能找到频率、我将在几天后更新您。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我们的旧文档说标称振荡器值为 6MHz。 希望这对您有所帮助!

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 这很有用。 非常感谢您找到这些数据。 可以关闭该问题。

    PaulSlight smileć