请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC7823工具/软件:
嗨 — 您能告诉我 AMC7823 内部振荡器的频率是多少吗? 我在数据表中没有看到。 此外、是否可以将其关断? 非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Erin:我仍然有兴趣了解 AMC7823 的内部时钟频率。 我正在寻找一些杂散、这些信息非常有用。
回答您的问题:我想在设置 DAC 后根据 ADC 测量结果关闭内部时钟。 我将制作一个低噪声电流源、此时钟是板上的唯一时钟。 如果我可以禁用它,那将是伟大的 — 我知道这是不可能的。 我现在看到了一些杂散、想区分哪些是 AMC7823 时钟杂散、哪些是外部信号。 您能找到我需要的时钟频率吗? 非常感谢!