This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:当 BVDD (+3.3V) 接通时、为什么即使关闭 AVDD(+5V)也会上升?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552765/ads8556-when-bvdd-3-3v-is-turned-on-why-does-avdd-5v-rise-even-though-it-is-turned-off

器件型号:ADS8556


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 ADS8556、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我当前评估的电路板使用 ADS8556IPM。

我测量了 ADS8556 模拟电源的启动波形。

我发现、当 BVDD (3.3V) 上电时、5V 电压在+5V 电源接通之前逐渐上升。

此上升时间与+3.3V 的导通时间一致。

这是由于 ADS8556 的内部结构造成的、而上电的电源的电压首先会泄漏到其他电源电路中、这是正确的吗?

您能告诉我为什么在 BVDD 处 AVDD 上升为加电。

e2e.ti.com/.../Question-about-ADS8556-.pdf

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-san:

    感谢您的发布。

    您是否还能提供 BVDD 的示波器屏幕截图、以便我可以将斜坡与 AVDD 进行比较?

    我认为 AVDD 斜升是由于一些回流从 BVDD 电源轨流经 ESD 单元导致的、因为这些电压可能已连接。 此操作没问题。 只要在 HVDD 之前斜升 AVDD、AVDD 和 BVDD 的上电顺序就无关紧要:

    此致、

    Samiha