This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:接收信号的灵敏度问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547807/adc12dj5200rf-sensitivity-issue-of-receiving-signals

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

尊敬的团队:

1.使用芯片: ADC12DJ5200RF
2、配置模式:双通道 5GSPS
3. 204 接口配置:使用 JESD204B 8B/10B、JMODE3
4、模拟信号输入:5G/2.5G/1.25G/0.625G/0.3125Gbps、总共 5 级
5.现象描述:客户使用此 ADC 在相干接收器 (ICR) 后进行数据采集。 当输入信号处于 5Gbps 的最高电平时、采用 QPSK 调试格式、I 和 Q 通道均为 2.5Gbps、因此满足 2 倍采样关系。
低速第四档采用 BPSK 调制格式、客户没有更改 ADC 的工作模式、固定为使用双通道 5GSPS 模式。

有关 ADC 的初始化配置、客户可以参阅 IC 数据表的第 7.3 节。

现在已经发现、接收信号的灵敏度与算法的理论值相差很大(约 3-7dB)、并且随着输入信号速率的降低、该差值变大。 例如、在 5G 速度下、与算法的理论值存在 3dB 的差异、在 0.625G 下、时间差为 6dB。
灵敏度测试方法是在链路中添加一个衰减器并增加衰减、直到误码率超过 FEC 纠错限制。
客户使用高速示波器从 ICR 后端和 ADC 前端(图中的位置 P1 和 P2)收集信号、并对 Matlab 中的数据执行算法处理。 研究发现、这里也有一些下降、但没有造成如此大的灵敏度差异。

FPGA 接收到的 ADC 收集的数据通过 Vivado 导出到 ILA 文件、并由 MATLAB 中的算法进行处理。 结果发现差值为 3-7dB。 此处 ADC 收集的数据会显著降低信号质量。

6.提问
客户仅参考第 7.3 节来配置和使用 ADC。 还有什么可以改进的吗? 它可能对其灵敏度问题有所帮助。

谢谢你

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    以上方框图中的 ICR 是什么?

    如果客户使用我们的 DJ5200RF EVM 或自己的电路板设计、该怎么办?

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    此外、在继续之前、我们需要知道客户是否具有 ADC12DJ5200RF 的出口许可证? 我们没有通过 TI 渠道进行的记录。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    相干接收器 ICR 是一种通过本地振荡器将光信号转换为电信号的设备。

    目前、他们尚未使用 EVM、只能在官方网站上查看手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    客户是 Smart Modular Tehnics Pte Ltd、您能帮您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭帖子、客户没有许可证。