This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:周期性 SYSREF 耦合问题

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545808/adc12dj3200qml-sp-periodic-sysref-coupling-issues

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04832-SP

工具/软件:

尊敬的所有人:

由于 ADC SYSREF 信号(连续周期性)与 ADC 耦合、我们面临一个问题。 最后、我们借助以下意见得出结论:

1) 只要 ADC 的 SYSREF 开启、FPGA 内负责执行 8b10b 解码的块就会失败。 这种情况在非常随机的时间间隔内发生。

2) 当在 JESD 初始化后关闭 SYSREF 时、每次数据都保持一致、并且未发现干扰。

数据表的第 8.1.4.2 节提到、SYSREF 周期应设置得足够长、以限制耦合导致的杂散性能下降。 我们还尝试了增加 SYSREF 周期、但这不起作用。

ADC 采样频率= 1474.56MHz

ADC SYSREF 频率= 0.36864MHz

只有在组装在同一 PCB 卡上的五个 ADC 中的一个上观察到了该问题。 其他 ADC 即使在 SYSREF 运行时也能正常工作。

任何人都可以建议一些调试步骤来解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    似乎 没有正确对 sysref 进行采样、这也导致器件不断重新对齐、从而导致链路中断并导致他们看到错误。

    您能否在器件中检查寄存器 0x208 以确认该情况?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    是的、我们已验证 JESD_STATUS 寄存器并发现 SYSREF 已反复重新对齐。 我们还发现存在此问题的 ADC 的 SYSREF_POS 寄存器值出现波动。 但是、对于不存在该问题的其他 ADC、SYSREF_POS 的值是恒定的。 自动 SYSREF 校准完成后、连续获取 SYSREF_POS 寄存器的 20 个读数、以得出上述结果。

    SYSREF 信号是使用在时钟分配模式下运行的 LMK04832-SP 生成的。

    您能否强调此问题的一些可能原因、以及如何纠正?

    此致、

    Pratik。