This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:驱动模拟信号输入

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2994, ADS8638, LM358B, TLV2171, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550538/ads8638-driving-analog-signal-input

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: LM358BTLV2171、OPA2994、 OPA140

工具/软件:

大家好!

我对 ADS8638 有疑问。
我知道安装了 1200pF 以抑制干扰、但电容似乎有点大。 还有其他原因吗?

另外、请告诉我 ADS8638 的 TUE。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San,

    RC 元件始终可根据应用需求进行调节。  ADS8638 数据表的图 91 下方段落中的讨论说明了如何修改 T/C 以适应模拟输入的带宽需求。  TUE 通常要考虑增益失调电压、线性度等典型值的平方和根 (RSS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom-San、

    感谢您的答复。

    客户考虑将 LM358B、OPA2994 或 TLV2171 用作电压跟随器。

    您认为哪一项最适合? 输入信号将~200Hz。

    我认为 TLV2171 最好、但您怎么看?

    TLV2171 小信号过冲与容性负载特性与 OPA140 的类似。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    此时、决策将更多地基于预期的数据速率。  如果您要以最大速度运行 ADS8638、则 1MSPS 时 OPA140 更高的带宽将大有裨益。  我怀疑 TLV2171 在数据速率较慢时适用、您预计的运行速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom-san、

    感谢您的回答。

    运行速度高达约 200Hz。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San,

    您无法以 200Hz 的数据速率捕获 200Hz 的输入信号、按奈奎斯特方法、您必须至少运行 400Hz。  通常、用户运行至少 10 倍、因此应在 2kHz 或更高频率下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom-San、

    感谢您的支持。

    我需要与客户确认、但我认为 SCLK 可能约为 200Hz。
    我想检查实际的数据传输速度。
    我知道、只要数据速度与 SCLK 相比足够慢、就没有问题、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 — 请务必告诉我们。  200Hz SCLK 不是运行 ADS8368 器件的高效方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会纠正它。
    我听说输入信号为 200Hz、因此我认为数据信号可能为 200Hz。
    我认为 SCLK 更快、但我将再次与客户确认 SCLK 频率。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以了解 ADS8638 的 TUE? 我是否需要使用公式进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,误差 — 平方和根是使用失调电压/增益/等典型数字的方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    很抱歉、可以看到您已经回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom-San、


    感谢您的支持。

    我很抱歉迟来的答复。

    我与客户确认了时钟信号。 时钟为 6MHz。
    将其用作电压跟随器时、宜选择 LM358B、OPA2994 或 TLV2171?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV2171 或 OPA2994 都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果我在下图中使用 TLV2171 或 OPA2994 作为电压跟随器、是否可以使用相同的电阻器和电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。