This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8331:ADS8331 的技术问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555872/ads8331-the-technology-issue-for-ads8331

器件型号:ADS8331


工具/软件:

您好、

我们使用 ADS8331 进行 AI 工程、现在请查看我们的原理图、我们有以下问题:

1.将 CH0 连接到 5V、 从通道 CH0 到 CH3 读取的所有数据均为 0XECB8;

2.将 CH0 连接至 0V、 从通道 CH0 到 CH3 读取的所有数据也为 0XECB8;

请说明为什么 outpot 是固定数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!  

    您能否分享数据事务/帧期间数字线路的屏幕截图?  

    另外、为了确保、在原理图中我看到 CONVST 引脚未连接、在读取 0xECB8 之前是否相应地配置了自动触发模式?

    如果您可以分享在从设备读取数据之前所执行的配置步骤?  

    此致、  

    Yolanda