主题: ADS9815 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
有几个问题。 您能支持这些吗?
关于使用 SMPL_SYNC 引脚进行同步、是否可以按照以下数据表中的说明一次性向该引脚提供信号? 
2.设备是否具有过采样功能?
3. DDR 模式下的 tDCLK 最小值为 10ns、即频率为 100MHz。 考虑到裕度(如温度变化等)、您是否建议使热阻小于 100MHz ?
4.器件在数据转换后是否有任何函数来调整增益值、相位和偏移值?
此致、
高桥则幸
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
有几个问题。 您能支持这些吗?
关于使用 SMPL_SYNC 引脚进行同步、是否可以按照以下数据表中的说明一次性向该引脚提供信号? 
2.设备是否具有过采样功能?
3. DDR 模式下的 tDCLK 最小值为 10ns、即频率为 100MHz。 考虑到裕度(如温度变化等)、您是否建议使热阻小于 100MHz ?
4.器件在数据转换后是否有任何函数来调整增益值、相位和偏移值?
此致、
高桥则幸
嗨、 Takahashi-San、
感谢您的问题。 您能否在“注释“部分输入此相关的客户名称、项目/应用、时间线?


此致、
Samiha
嗨、Samiha
他们还有其他问题。
5、 从设备开始发送转换数据到完成发送 所有转换数据需要多长时间 ?
例如、对于 4-SDO DDR CMOS 数据接口、是否有 24 个 SCLK、如数据表中的图 5-2 所示?
6.在数据表中、 表 6-9 中没有 ADS9811 有关接口模式的数据时钟频率的信息。 您能告诉 ADS9811 的信息吗?
7.关于数据平均,下面的理解是正确的吗?
对于简单的平均值、可以有三个点;对于移动平均值、可以有两个点。
8.您能否说明从数据采样到完成发送转换数据需要多长时间?
9.是否可以在 5 μ s 内实现设备内部的 4 点平均?
此致、
高桥则幸
嗨、 Takahashi-San、
感谢您的发布。 我上星期不在办公室、很抱歉耽误了时间。 以下是我的回答:
5) 可以、该时序将取决于器件所处的运行模式。 是的、在 4-SDO DDR 模式下、它是 24DCLK。
6) 对混乱感到抱歉。 ADS9815 时序适用于 ADS9811 器件。
7) 在简单平均模式下:第一个样本 (s1) 是 n 和 n+1 数据的平均值。 下一个样本 (s2) 是 n+2 和 n+3 数据的平均值。 对于每个平均输出、需要对两个数据集进行采样、因此数据速率降低为原来的二分之一。
在移动平均值模式下、每个样本是当前样本 (n) 和上一个样本 (n-1) 的平均值。 不会对额外数据进行采样、因此数据速率不会降低。
8) 在简单平均模式下,数据将花费两倍的时间,如要点 (5) 所示。 因此、对于 4-SDO DDR 模式、需要 48DCLK、而不是 1MSPS、数据速率将降至 500kSPS。
在移动平均值中、数据速率将保持为 1MSPS。
9) 该设备目前只能进行两点平均。 4 点平均的紧迫性是什么? 如果可能、我可以与团队核实。 客户是否需要 4 分移动平均值或简单平均值?
此致、
Samiha