This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9811:很好地理解 ADS9811 的问题

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9811, ADS9815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545210/ads9811-questions-to-understand-ads9811-well

器件型号:ADS9811
主题: ADS9815 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

有几个问题。 您能支持这些吗?

关于使用 SMPL_SYNC 引脚进行同步、是否可以按照以下数据表中的说明一次性向该引脚提供信号?  

2.设备是否具有过采样功能?

3. DDR 模式下的 tDCLK 最小值为 10ns、即频率为 100MHz。 考虑到裕度(如温度变化等)、您是否建议使热阻小于 100MHz ?

4.器件在数据转换后是否有任何函数来调整增益值、相位和偏移值?  

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takahashi-San、

    感谢您的问题。 您能否在“注释“部分输入此相关的客户名称、项目/应用、时间线?

    1. 是的、SMPL_SYNC 引脚只需在上电后施加一次、以便将通道输出与 FCLKOUT 信号同步。
    2. 是的、器件确实有 2 倍的过采样(简单平均值)。 可以使用以下寄存器来访问它:
    3. DCLKOUT 由 ADC 提供、因此用户不需要提供此信号。
    4. ADS9811 的前端具有 PGA、可用于设置适当的范围:
      1. 该器件 不进行任何额外的相位或失调电压校准、但这可以在系统级别进行校准、如以下视频所示: https://www.youtube.com/watch?v=zARSuyJtHYg

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samiha

    他们还有其他问题。

    5、 从设备开始发送转换数据到完成发送 所有转换数据需要多长时间 ?  

    例如、对于 4-SDO DDR CMOS 数据接口、是否有 24 个 SCLK、如数据表中的图 5-2 所示?

    6.在数据表中、  表 6-9 中没有 ADS9811 有关接口模式的数据时钟频率的信息。 您能告诉 ADS9811 的信息吗?

    7.关于数据平均,下面的理解是正确的吗?

    对于简单的平均值、可以有三个点;对于移动平均值、可以有两个点。

    8.您能否说明从数据采样到完成发送转换数据需要多长时间?

    9.是否可以在 5 μ s 内实现设备内部的 4 点平均?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的提醒。 你支持这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takahashi-San、

    感谢您的发布。 我上星期不在办公室、很抱歉耽误了时间。 以下是我的回答:

    5) 可以、该时序将取决于器件所处的运行模式。 是的、在 4-SDO DDR 模式下、它是 24DCLK。

    6) 对混乱感到抱歉。 ADS9815 时序适用于 ADS9811 器件。

    7) 在简单平均模式下:第一个样本 (s1) 是 n 和 n+1 数据的平均值。 下一个样本 (s2) 是 n+2 和 n+3 数据的平均值。 对于每个平均输出、需要对两个数据集进行采样、因此数据速率降低为原来的二分之一。

    在移动平均值模式下、每个样本是当前样本 (n) 和上一个样本 (n-1) 的平均值。 不会对额外数据进行采样、因此数据速率不会降低。

    8) 在简单平均模式下,数据将花费两倍的时间,如要点 (5) 所示。 因此、对于 4-SDO DDR 模式、需要 48DCLK、而不是 1MSPS、数据速率将降至 500kSPS。  

    在移动平均值中、数据速率将保持为 1MSPS。

    9) 该设备目前只能进行两点平均。 4 点平均的紧迫性是什么? 如果可能、我可以与团队核实。 客户是否需要 4 分移动平均值或简单平均值?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samiha

    谢谢! 我将确认 4 点平均的紧迫性。

    表 6-10 中的“启用简单平均值“是什么意思? 我认为“3"表示“表示该器件可以支持简单平均的 3 点平均值计算。

    Regads、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takahashi-San、

    此表显示了内容 RTD 电阻值 写入这些寄存器以启用简单平均模式。 必须写入表 6-10 中所示的 6 个寄存器、才能启用或禁用简单平均值模式。 所有这些写入都将使平均值达到 2 倍。

    此致、

    Samiha