This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:RDATA 命令之后的 SDATAC 命令

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554547/ads1282-sp-sdatac-command-after-rdata-command

部件号:ADS1282-SP
主题: ADS1282 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

为了正确中断控制 ADC 的 FPGA 中的采集序列、我们有兴趣了解 ADS1282-SP 在接收到 RDATA 命令后立即接收 SDATAC 命令时的行为?

ADC 是否会忽略 SDATAC 命令并在新数据就绪后在 DRDY 上输出下降沿? 或者、即使 ADC 处于 RDATA 模式而不是 RDATAC、SDAC 命令也会生效以抑制 DRDY 输出吗?

谢谢你。

此致、

P é rig(电子工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P é rig:

    您能帮助我了解您在这里要做什么吗?

    可通过 SDAC 命令退出 RDATAC 模式、而无需执行其他操作。 如果已使用 RDATA 命令读取数据、则必须已处于 SDATAC 模式。 为什么要再次发送此命令呢? 是否要改用 STANDBY 和 WAKEUP 命令来控制转换? 请帮助解释  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回答。

    ADC 将由执行采集序列(多条 RDATA 命令,其间有一些时间)的 FPGA 进行控制。

    然后一些外部事件可能会中断此采集序列。 当中断发生在 RDATA 命令之后、而 FPGA 等待 DRDY 下降沿时、我们想知道退出序列的最佳方法是什么(在退出序列之前等待 DRDY 下降沿对于我们来说不是选项)。

    如果 SDATAC 在此处没有任何效果、也许我们会在不向 ADC 发送任何命令的情况下退出序列、然后 FPGA 将忽略 DRDY 下降沿、直到新序列开始。

    此致、

    P é rig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  P é rig:

    您应该能够发出 STANDBY 命令来选通 DRDY 信号。 这假定您能够在下一个 DRDY 脉冲之前检测中断并发送 STANDBY 命令

    当然、正如您提到的、您始终可以在中断后忽略 DRDY 脉冲

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    非常好、感谢您的回答。

    我还有最后一个问题:即使 SDATAC 命令在这里没有用,如果 ADC 在 RDATAC 模式下没有收到 SDATAC 命令,它会以任何方式受到干扰吗?

    例如、如果我们使用与我们在中断序列时已经使用的相同“中断例程“、此时在 RDATAC 模式下使用 ADC、就会发生这种情况。

    此致、

    P é rig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  P é rig:

    我在实验室运行了一些测试、并能够确认多个 SDATAC 命令只是被视为无操作命令。  您可以在不处于 RDATAC 模式时根据需要重复此命令多次、并且不会对 ADS1282 的运行产生任何不利影响。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    好的、完美、感谢您的测试。

    此致、
    P é rig