This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555744/ads1198-ads1198

部件号:ADS1198


工具/软件:

您好! 您能否解释一下如何使用 LOFF_FLIP?
例如:
RA 连接到 IN1P、
LOFF = 0xEF
LOFF_SENSN = 0x00
LOFF_SENSP = 0x01
LOFF_FLIP = 0x00
完美运行、当 RA 关闭时、我读取 LOFF_STATP = 0x01  

略小于 1
LOFF_FLIP = 0x01
目的是将 RA “拉“到 GND、而不是 AVDD:
是否仍应通过在 LOFF_SENSP 中而不是在 LOFF_SENSN 中设置位来激活 RA (IN1P) 导联检测?
1.我应该在哪里阅读结果?  在 LOFF_STATP 或 LOFF_STATn 中?
2、将使用哪个比较器:“正“、如果 RA 电位高于 AVDD 的 70%、将激活;如果 RA 电位低于 AVDD 的 30%、将激活“负“?
3.对于电流源和上拉/下拉电阻器、LOFF_FLIP 是否确实翻转?

我这样问、因为如果翻转选项除了切换电流源没有其他作用、并且所有逻辑都保持不变、因此我无法理解它的意义。 将正电位拉低绝不会导致“正“比较器激活、对吧? 或者我不明白什么。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir

    LOFF_FLIP 位控制激励源(电阻器和电流上拉/下拉)和比较器。 因此、在您的示例中、如果为 IN1P 启用了 LOFF_FLIP、则该引脚将连接到电流阱/电阻器下拉、并且比较器将监测低电压阈值(即小于 30% AVDD)。

    我认为 LOFF_SENSx 启用位和 LOFF_STATx 结果与同一寄存器保持关联(对于 IN1P、为 LOFF_SENSP[0]和 LOFF_STATP[0])。 如果您需要我进行测试和确认、请告诉我。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。 在开始时、我假设翻转选项完全按照您的建议工作、听起来很自然。
    我分配了 LOFF_SENSP = 0x01、LOFF_SENSN = 0x00、但我没有获得 LOFF_STATP = 0x01(我仅指位[0:0])当 IN1P 关闭时、我看到它始终开启。  
    那么、您是否需要确认翻转的工作原理?
    此致

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vladimir。 我今天将对此进行研究并确认行为。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我可以确认 LOFF_FLIP 位反转导联脱落电流的方向并交换相应的导联脱落比较器。  但是、 比较器输出仍然与 之前相同的导联脱落状态寄存器相关联。 这意味着、监测高电压阈值的比较器始终向 LOFF_STATP 报告、监测低电压阈值的比较器始终向 LOFF_STATn 报告。 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 位  相关的引脚。  

    举一个例子、假设您要在 IN1P 上启用直流导联脱落:

    当 LOFF_FLIP[0]= 0b 时:

    • LOFF_SENSP[0]= 1b 将电阻器上拉或电流源连接到 IN1P(当引脚悬空时上拉至 AVDD)
    • 比较器监控高电压阈值(即 AVDD 的 90%)
    • 比较器输出会被读取 LOFF_STATP[0] (对于 IN1P 状态)

    当 LOFF_FLIP[0]= 1b 时:

    • LOFF_SENSP[0]= 1b 将电阻器下拉或电流阱连接到 IN1P(当引脚悬空时下拉至 AVSS)
    • 比较器监控低电压阈值(即 AVDD 的 10%)
    • 比较器输出会被读取 LOFF_STATn[0]表示 IN1P 状态

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Ryan