工具/软件:
您好! 您能否解释一下如何使用 LOFF_FLIP?
例如:
RA 连接到 IN1P、
LOFF = 0xEF
LOFF_SENSN = 0x00
LOFF_SENSP = 0x01
LOFF_FLIP = 0x00
完美运行、当 RA 关闭时、我读取 LOFF_STATP = 0x01
略小于 1
LOFF_FLIP = 0x01
目的是将 RA “拉“到 GND、而不是 AVDD:
是否仍应通过在 LOFF_SENSP 中而不是在 LOFF_SENSN 中设置位来激活 RA (IN1P) 导联检测?
1.我应该在哪里阅读结果? 在 LOFF_STATP 或 LOFF_STATn 中?
2、将使用哪个比较器:“正“、如果 RA 电位高于 AVDD 的 70%、将激活;如果 RA 电位低于 AVDD 的 30%、将激活“负“?
3.对于电流源和上拉/下拉电阻器、LOFF_FLIP 是否确实翻转?
我这样问、因为如果翻转选项除了切换电流源没有其他作用、并且所有逻辑都保持不变、因此我无法理解它的意义。 将正电位拉低绝不会导致“正“比较器激活、对吧? 或者我不明白什么。 您能解释一下吗?