This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115 至 UART

Guru**** 2847270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS1115, ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559011/ads1115-ads1115-to-uart

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS112U04、ADS122U04

工具/软件:

您好:

我正在寻找一个 独立硬件解决方案 可对进行转换 ADS1115 的 μ I²C 接口连接到 UART 无需依赖微控制器或任何嵌入式编程。 您能否为该应用提供合适的方法或组件?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suwin、  

    欢迎来到 Texas Instruments E2E 论坛!

    当前的解决方案 是通过软件实现 、例如 UART 转 I2C 桥接器子系统设计中所述的实现。  

    但是、由于您正在寻找 UART 通信、 如果您希望在 UART 中进行通信而无需额外的编程、则 ADS112U04 可能是另一种选择。  

     

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢您的答复  

    是否有该元件的容差设计文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suwin、  

    TI.com 上的产品文件夹在设计和开发部分下提供了 ADS112U04 的参考设计。 我在下面附上了设计指南和原理图链接。   

    设计指南

    原理图

    此外、ADS122U04 是同一产品系列的 24 位器件、在其产品页面上提供了额外的参考设计。   

    此致、  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    我的确切要求是测量来自燃油传感器的电压、并通过 UART 端口持续传输测量数据  

    您是否有该要求的容差示意图?

    我正在向燃油传感器发送 5VDC、并测量从 0VDC 到 5VDC 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suwin、  

    我无法找到精确适合您的用例的参考设计。  

    但是、您要设计 ADS112U04EVM 的系统 是开始开发的好地方。 该评估模块可让您测试 0V 至 5V 输入、并具有一个可在系统上复制的示例输入滤波方案。 实现 ADS112U04 时、有 PGA 旁路和外部电压基准引脚、这些引脚可以连接到 AVDD 和 AVSS、以便测量两个电源轨。

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    在  ADS112U04EVM 文档中、这种情况下应该遵循哪一个简化图?

    我是否必须调整任何内容才能通过 UART 持续传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suwin:  

    我建议您购买 EVM 来评估您的系统。 我附上了 EVM 用户指南中的表 10、其中说明了如何针对不同的传感器输入设置 EVM。 这将是了解器件使用情况的最佳方式。

    若要持续传输、我建议结合使用连续转换模式和自动数据读取模式。  。 在自动数据读取模式下、一旦转换完成、ADS112U04 就会在 TX 引脚上自动输出转换数据。

     此致、  

    Andrew