This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:JESD IP

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560145/adc12qj1600-jesd-ip

器件型号:ADC12QJ1600
主题中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP

工具/软件:

您好:

我正在使用 ADC12QJ1600 EVM 并使用 TI-JESD204-IP 将其连接到 Xilinx FPGA。 我想知道是否可以为我的应用定制 TI-JESD204-IP、因为我看到另一位用户在此 ADC 论坛上提供了该器件、并希望提供有效备份、以便在我尝试使用 TI-JESD204-IP 时发现问题。 如果仍有可能、我们很乐意提供更多信息、希望提供任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为我解决了问题、现在就结束了。