Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, ADC12QJ1600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12QJ1600主题中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP、
工具/软件:
您好:
我正在使用 ADC12QJ1600 EVM 并使用 TI-JESD204-IP 将其连接到 Xilinx FPGA。 我想知道是否可以为我的应用定制 TI-JESD204-IP、因为我看到另一位用户在此 ADC 论坛上提供了该器件、并希望提供有效备份、以便在我尝试使用 TI-JESD204-IP 时发现问题。 如果仍有可能、我们很乐意提供更多信息、希望提供任何帮助。
谢谢你。