This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:使用 ADS112C04 进行高阻抗((3kΩ 至 1.6MΩ Ω)热敏电阻测量的外部缓冲器拓扑。 原理图审阅申请。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333P, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561217/ads112c04-external-buffer-topology-for-high-impedance-3k-to-1-6m-thermistor-measurement-with-ads112c04-schematic-review-request

部件号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:OPA2333P

工具/软件:

同事、

我想使用 ADS112C04 测量热敏电阻。  热敏电阻的阻值将介于 3kΩ 和 1.6MΩ Ω 之间。  它是高阻抗信号源、这意味着需要调用外部缓冲器。  OPA2333P 将执行缓冲。  这是否是适合外部缓冲器的良好拓扑?

VDD =+3.3V

ADS112C04(原理图中的 C1)的 CDIF 值应该是多少?  数据速率采样率将为 20sps。  正常模式、可能不是涡轮。  10000pF 是否足够?  由于尺寸限制、很难装入 10000pF 以上的 C0G。

ADS112C04 中的采样保持电容值是多少?  我在数据表中查找了其中任何一种、但无法弄清。

此致、
-尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    从我可以看到使用 OPA2333P 的设置看起来不错。 带有 10k Ω 电阻器 (R15 和 R117) 和 10000pF (C16 和 C18) 电容器的反馈环路将导致稳定时间小幅增加、但在 20SPS 时不应该是问题。  

    10000pF CDIF 应该足以满足您的设计需求、并且具有大约 8kHz 3dB 的截止频率。  

    对于采样保持电容器、该器件具有输入缓冲方案、该方案会泄漏少量电流、而不会影响测量。 数据表指定了绕过 PGA 时的绝对输入电流为+/–5nA、但输入缓冲器的优势之一是不直接为电容器充电。  

    此致、  

    Andrew