Other Parts Discussed in Thread: OPA2333P, ADS112C04
主题中讨论的其他器件:OPA2333P、
工具/软件:
同事、
我想使用 ADS112C04 测量热敏电阻。 热敏电阻的阻值将介于 3kΩ 和 1.6MΩ Ω 之间。 它是高阻抗信号源、这意味着需要调用外部缓冲器。 OPA2333P 将执行缓冲。 这是否是适合外部缓冲器的良好拓扑?

VDD =+3.3V
ADS112C04(原理图中的 C1)的 CDIF 值应该是多少? 数据速率采样率将为 20sps。 正常模式、可能不是涡轮。 10000pF 是否足够? 由于尺寸限制、很难装入 10000pF 以上的 C0G。
ADS112C04 中的采样保持电容值是多少? 我在数据表中查找了其中任何一种、但无法弄清。
此致、
-尼克