This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:TLC2543IDBRG4HE 停车标记

Guru**** 2567585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561793/tlc2543-tlc2543idbrg4he-park-marking

器件型号:TLC2543


工具/软件:

您好:

  我们已出售库存、客户对顶部标记提出疑问。 他们正在报告该器件型号  TLC2543IDBRG4HE 具有 TLC2543Q148KG4C07J 的顶部标识。 是这样吗? 我附上了器件的包装盒标签和顶部标识的照片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    顶部标识 (TLC2542Q1) 看起来正确、并与器件型号 (TLC2543IDBRG4HE) 相匹配。 我将与您联系、了解我们是否可以验证批次追踪代码。 这些是较旧的设备、因此我们可能不再拥有这些信息。  我将检查并回转。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将更深入地研究批次跟踪代码。 我在内部寻求帮助来进行跟踪。 我能问一问怀疑来自哪里吗?  

    我想说的是、顶部标记格式和布局与预期相匹配。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

          以下屏幕截图来自代表客户的销售代表。 如果这不是很清晰,请告诉我,我可以给你发送一个电子邮件版本。  

      谢谢、Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在这种情况下、Jasmine 似乎是错的。

    特定可订购器件 (TLC2543IDBRG4HE) 已不可订购、但对应于 TLC2543-Q1 的顶部标识。 Q1 表示器件符合汽车应用要求。

    这些似乎是正版器件。 由于它们有点旧、与我们当前的 TI.com 商店可订购产品或命名约定不符、这只是因为它们是旧库存。 如今、汽车器件的可订购器件型号中包含 Q1。  

    此致、
    Joel