This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:DAC81001、DAC91001、DAC11001:温度校准需要多长时间?

Guru**** 2874180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550448/dac11001a-dac81001-dac91001-dac11001-how-long-does-temperature-calibration-take

器件型号:DAC11001A


工具/软件:

我在 DAC 内部温度校准周期期间找不到基准。

数据表中说、我可以通过 SPI 轮询状态位、或使用警报引脚来查找完成时间。

这两个特性在我的设计中都很不方便。

我计划偶尔进行温度校准、在发出命令后很容易等待一会儿、

如果我只在什么时间之后知道 (1us? 1ms?) 这是肯定完成的。

您能提供一段最长的持续时间吗?

谢谢、祝你一切顺利

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerhard:

    我将在接下来的几天内检查我的团队并确认编号。 我希望没关系。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerhard:


    对延迟深表歉意。  设计团队仍在努力、进行 仿真、可能需要几周的时间才能得到合理的数量。 我一有数字就会在这里答复。 我希望它可以和你一起。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerhard:


    我们能够进行仿真、标称校准时间为~ 2.5ms。 在最终应用中使用此数字时、请增加一些裕度。

    谢谢、
    Sanjay