请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC11001A工具/软件:
我在 DAC 内部温度校准周期期间找不到基准。
数据表中说、我可以通过 SPI 轮询状态位、或使用警报引脚来查找完成时间。
这两个特性在我的设计中都很不方便。
我计划偶尔进行温度校准、在发出命令后很容易等待一会儿、
如果我只在什么时间之后知道 (1us? 1ms?) 这是肯定完成的。
您能提供一段最长的持续时间吗?
谢谢、祝你一切顺利
Gerhard