This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258 EP:外部时钟的逻辑电平

Guru**** 2797395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564028/ads1258-ep-logic-level-for-external-clock

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP
主题:ADS1258 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户希望使用外部时钟、但不确定时钟信号所需的逻辑电平高度。

您能否对时钟信号提供其他要求(频率稳定性,抖动等)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziskus、

    时钟输入以 DVDD 电源为基准并且应是标准 CMOS 电平。

    时钟频率可在 0.1MHz 至 16MHz 的范围内、需要 40%至 60%的占空比。

    实际上对时钟的“稳定性“没有要求、但输出数据速率将与时钟频率成正比、因此应考虑这一点。

    时钟抖动会导致测量交流信号时的噪声增加、具体取决于输入信号频率和 ADC 内部的过采样量。  与抖动相关的 SNR 的基本公式为:

    其中、对于特定数据速率、SNRupperLimit 应比 ADC 的 SNR 高 10dB。  OSR 是过采样率。  ADS1258 数据表没有直接指定该值、因此我在下面提供了该值。

    DRATE[1:0] 输入噪声 (uVrms) SNR (dB) OSR
    11. 12 107.7. 64
    10. 7.9. 111.3. 256
    01. 4.5. 116.2. 1024
    00 2.8. 120.3. 4096

    例如、在 DRATE 范围为 11 (f-CLK=10kHz 时为 125000sps 16MHz) 时、假设您要测量频率为 f-in=10kHz 的输入信号。  在此配置中、ADC 的近似 SNR 约为 107.7dB、因此将 SNR 上限设置为 117.7dB、并求解 t-jitter:

    117.7 =–20*log (2*PI*10000*t-jitter)+10*log (64);求解 t-jitter

    T-jitter = 166ps-rms、几乎任何市售的振荡器都可以满足该要求。

    如果您只想测量直流信号、其中通常假设带宽在 0.1Hz 至 10Hz 范围内、则产生的 t 抖动= 166nsrms。  任何简单的 RC 振荡器通常都可以满足此要求。

    有关更多详细信息、请参阅该 TI 高精度实验室视频:

    https://www.ti.com/video/6360889031112

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、这完全回答了他们的问题!