This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:DAC8742H 的外部参考输入

Guru**** 2782305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, DAC8740H, DAC8742H, DAC8830, DAC8742HEVM, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555429/dac8742h-external-reference-input-for-dac8742h

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件: DAC8830TPS3840、TL431、DAC8740H

工具/软件:

从使用内部(蓝色)基准更改为外部(黑色)基准时、我的 MOD_OUT 信号会失真。(相应地选择了 REF_EN)

 MOD_OUT 信号驱动  2 线电流环路电路、如 DAC8742H 数据表中的建议

当 我从 2 线电流环路电路断开 MOD_OUT(移除 R4)时、MOD_OUT 信号可以通过外部基准提供

当我通过增加 R4 来减小 FF 电流时、 MOD_OUT 信号  可以与外部基准配合使用

当我将输入外部基准从 2V5 增加到 3V3 时、 该信号也可以与外部基准相同

我的问题是:

  1. 有关外部基准内部电气特性(最大/最小输入电流,输入阻抗)的更多详细信息   
  2. 任何只应使用外部基准的特定情况
  3. 如果我将 3V3 用作外部基准、芯片是否会损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、


    我不确定是什么导致了信号失真。 对我来说、它看起来有点振荡、但如果情况确实如此、我本来预计会有一些过冲。 我仍然会使用示波器来查看基准输入、以确保这一点。 这也可能是环路振荡的一部分、随着 V+/V-端子上电容的变化、您可以降低或增大振荡。 无论如何、我对这个原理图有几个问题和意见。

    首先、A1 和 A2 使用什么运算放大器? 您是否使用 DAC8830 来设置电流? 对于数据表中显示的原理图、此 Vref 与用于 DAC8742H 的参考不同。 此 Vref 用作 DAC8830 的基准。 它在图 35 中没有那么清晰、但显示在图 34 的上一页 (30) 中。 在这两个图中、Vref 也将进入 100kΩ+ 2.4kΩ、用于设置环路的 4mA 下限电流。 此参考不用于 DAC8742H。

    至于您的问题:

    1.我需要检查外部基准特性。 我 没有任何详细信息。 我认为 VREF 引脚不会在外部基准上产生大负载。 数据表中指出、在不同操作过程中、典型输入电流为 4.5uA。

    2.我不知道有什么情况下,外部参考应该只使用. 我认为、对于我查看过的所有设计、始终使用内部基准。 我认为我没有看到使用外部设计的情况。

    3.器件数据表明确规定外部基准应在 2.375V 至 2.625V 之间。 除非电源电压低于 3V、否则我认为将该值变为 3.3V 不会导致该器件损坏。

    同样、我不确定这个失真是什么。 您能为您的系统提供原理图吗?  


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe

    我没有使用  DAC8830 、而只是使用 3V3 将直流电流固定在大约 15 –16mA(在我的应用中这永远不会改变)。 原理图是这样的。 运算放大器是 数据表中建议的 OPA335AIDR

    使用外部基准的原因是适用于 现场总线物理层一致性测试中的测试用例 5.1、该测试将电流变化限制在 每毫秒 1mA 以下。 使用内部基准、我观察到 当 DAC8742 启动时、引脚 MOD_OUT 从 0 跳至 1.5V、从而导致直流 去耦电容器产生高充电电流 ( DAC8742HEVM 电路板原理图中的 C13=2.2uF)

    黑色曲线是从 FF 总线(通过 10 欧姆电阻器)汲取的电流、粉色曲线是在 MOD_OUT 引脚上测得的电压。 您可以看到  MOD_OUT 从 0V 跳至 1.5V(其空闲状态)、从而导致 一致性测试不允许的峰值电流。 您是否遇到过这样的情况? 而且您是否知道缓解启动过渡的任何解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、


    我认为、当我们研究这一点时、我们也遇到了一些初始启动电流问题、但问题来自不同的来源。 对我们来说、这更是一个微控制器在启动时拉取过多电流的问题。 我们的解决方案是使用电压监控器来保持 MCU 的复位状态、直到环路电流建立为止。

    如果在 MOD_OUT 上使用 2.2uF 电容器、那么在上电至环路时、这个大电容肯定会拉出很多电流。 我看了我们测试的东西的原理图。 看起来我们使用了小得多的 0.01uF 电容器和 223kΩ 串联电阻。 这应该在启动时更小、以便在环路上稳定。 我在您之前的主题中提到过这一点、但可以在另一篇文章中找到原理图:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821316/dac8740h-the-reference-design-of-field-transmitter-with-profibus-pa 

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、  

    以下是原始帖子中包含链接的原理图:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/6232.DAC8740H_5F00_PAFF_5F00_1_5F00_17.pdf

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、感谢您提供这一设计。 我可以看到、它使用 比  DAC8742HEVM (~x100) 高得多的电流增益 (~X5000)、我会尝试该方法。  

    此外、这是我可以购买来测试的另一款 TI 评估板? 或者您只拥有原理图。 如果我必须自己构建、您有相应的 BOM 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、

    这是我们  与第三方合作测试 FF 功能的电路板。 他们帮助我们开发了该板并运行了 FF 验证测试。 在您之前的主题中、此电路板上的注释是我提供的帮助回答您的问题的内容。 TI.com 上未提供该工具、因为它只是我们的测试板。

    您已经看到了原理图、接下来我看一下还有哪些可用的。 我应该能够找到物料清单。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、

    找到电路的 BOM。 它采用 Excel 格式。 通读本、如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Digi_2D00_Key-Bill-of-Materials_2D00_DAC8740H_5F00_PAFF_2800_001_2900_.xls

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Joe、我将在测试中使用此参考资料  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再嗨 Joe

    我一直使用  DAC8742H 数据表中建议的电路、但尝试将 MOD_OUT 处的直流去耦电容从 2.2uF 降低至 5.6nF、并使用 120kΩ 的 串联电阻(请参阅下面的其他值)。 然后、我必须增大电流增益以获得所需的 FF 电流。  为 MOD_OUT 电容器充电的电流应该少得多、但由于增益更高、当 MOD_OUT 从 0 增加到 1.5V 时、从 FF 总线仍然可以获得类似的电流峰值

      

    这是通过 10 Ω 电阻从 FF 总线汲取的电流。 DAC8742 启动大约需要 12ms

    我不确定新原理图是否解决了这个问题、因为电流增益电路看起来相似。 您能否分享 新原理图的启动电流测量值、以便检查在大约 12ms 时是否有任何干扰

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、

    给我几天时间来查找它。 我没有看到这方面的任何示波器截图、唯一提到的启动问题涉及处理器启动以及需要一些电源监控器来使处理器保持复位状态。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joe、您有时间检查一下吗? 我刚刚构建了您推荐的新电路。 我仍然得到大约  12ms 的峰值。 在开始时也有一些快速的变化、我认为一致性 测试也不允许。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、


    我在测试结果报告中发现了一些内容、它看起来与您在启动时看到的电流尖峰类似。 下面是我找到的示波器屏幕截图:

    出现故障的是最大电流、测试 5.2.5、RS = 10Ω 且 VBUS = 32V。 这看起来几乎与您在启动时大约 13ms 出现电流尖峰时看到的情况完全相同。 器件通过了测试 5.2.8、该测试在 VBUS=9V 时进行了相同的测试。 在测试中、上电后 500ms 至 20ms 范围内消耗的最大电源电流为 43.6mA (36.0mA 最大值作为规格- 20mA + 16mA)。 当 VBUS=9V 时、测得最大电流为 31.8mA、该值在规格范围内。

    设计电路的原始设计人员离开了小组讨论、他对此的唯一评论是“为了满足启动电流规格、应添加电压监控器、以在环路电流建立之前将两个 MCU 的复位引脚保持在低电平。 该团队已建议使用 TPS3840。 没有关于设备通信速度的规范、因此几百毫秒是可以接受的“。 根据我所见、他认为这是实际问题。 如果这个电流尖峰不是由 MCU 设置引起的、我不确定它来自哪里。

    我最初的想法是 IF 是 DAC8740H 内部稳压器、正在填充其电容 REG_CAP。 如果是这种情况、我会尝试将 REG_CAP C7 降低到 0.1uF。 另一种候选方案是用于填充 LDO 启动电容的电流。 在这种情况下、我希望将 TL431 (22uF) 的 C9 减少一个数量级、以看看这是否会改变启动。

    我将看到是否有关于此启动问题的任何其他注释。 我不得不做一些挖掘来找到这个。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、我们可以使用相同的测量值、这一点很好。  如前所述、在 12-13ms 时、电流尖峰来自 MOD_OUT 引脚、当它从 0V(粉色曲线)达到 1.5V 空闲状态时。 这与微控制器的功耗无关。  

     

     MOD_OUT 引脚由 DAC8742 控制。 我想、当 DAC8742 启动时、将 MOD_OUT 引脚设置为 1.5V 大约需要 12ms。 是否有任何方法可以使这种过渡更流畅?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、

    好的、 请给我一些时间来回顾一下。 出于好奇心、您是否尝试过降低电流增益? 我知道您增加了电流增益以获得所需的 FF 电流、但我预计您也可以降低 120kΩ 和 400kΩ 电阻器来进行补偿。

    此外、您是否尝试在 9V 时检查电流? 正如我提到的、我们的电路通过了这部分测试。 但是、根据电流的来源、我预计这种情况也会失败。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thong、


    我已经详细考虑了这个问题、我认为我最初提出的减小电流增益的想法是无效的。 最后、我认为如果您调整所有电阻器、电流会保持不变、并获得与之前相同的结果。 我仍然认为有必要在 9V 电源下测试系统。 我本以为这也会得到相同的结果、但我们的测试中确实显示出较小的电流确实通过了测试。

    但我想指出一点。 对于最大静态电流变化率、规格变化应小于 1mA /ms。 但是、测试 5.1.6 的此规格 (9V 运行时为 5.1.11) 限制为通电后 20ms 内波形中的任意点。

    在本例中:

    该测试未通过、因为稳定尾会持续超过 20ms、但看起来电流变化仍然有点高。 但是、在下图中:

    由于电源发生后 20ms 内电流已稳定、因此测试通过。 有类似的测试可测量接收 DUT 期间电流随时间的变化、也可能限制在 20ms。 根据我所见、测试似乎在我们的电路板上通过了。

    在另一个测试中、对于 5.2.5 (9V 运行时为 5.2.8)、IDUT_MAX 应小于 IDUT +20mA。 在这种情况下、时间间隔应为 500us≤t≤20ms。 对于这一个、看起来第一个示波器图通过了该测试、因为尖峰 小于工作电流以上的 20mA。 但是、 第二个峰值过高、导致测试失败。

    我不知道解释这些测试结果是否能让您更加清晰。 我假设您需要先求解稳定时间、然后再尝试减小尖峰幅度。  


    Joseph Wu