Other Parts Discussed in Thread: ADC3908D025
工具/软件:
您好团队:
我有两个传感器输入。 一个是连接到 ADC3908D025 ADC 的通道 A 的差分输出、一个是连接到 ADC 通道 B 的单端输出。 未使用 VCM 引脚。 ADC 配置为 DDR(M0 =低电平)、ADC 数据(M1 =低电平)、对于差分输入、M2 = GND、即二进制补码。 我正在正确地获取差分数据。 但是、对于单端输出、无法正确获得读数。 单端信号的直流失调电压为 900mV、范围为 266mV 至 1.4V。 我尝试了 M2 = AVDD、即二进制偏移、但读数因检测到 DC 偏移从 900mV 降至 200mV 而有所不同、最高峰值读数在 1.4V 时是正确的、但最低峰值削波为 0。 我尝试了 M2 = 1V、但也有、我们得到了一些负值、而信号相对于 ADC 的 GND 完全是正的。 您能帮助我们稍微了解问题的发生原因并提出如何将单端信号连接到 ADC 的建议吗?
第二个疑问是、ADC 的内部基准电压为 1.2V、但由于 AVDD 为 1.8V、我们可以提供高于 1.2V 的信号吗? 在这种情况下、输出将是什么?
谢谢。此致、
Bhargav Sakia.