This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908D025:将单端信号连接到 ADC3908D025。 输出在某些器件中为负

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3908D025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564523/adc3908d025-interfacing-of-single-ended-signal-to-adc3908d025-output-is-coming-negative-in-parts

部件号:ADC3908D025


工具/软件:

您好团队:

我有两个传感器输入。 一个是连接到 ADC3908D025 ADC 的通道 A 的差分输出、一个是连接到 ADC 通道 B 的单端输出。 未使用 VCM 引脚。 ADC 配置为 DDR(M0 =低电平)、ADC 数据(M1 =低电平)、对于差分输入、M2 = GND、即二进制补码。 我正在正确地获取差分数据。 但是、对于单端输出、无法正确获得读数。 单端信号的直流失调电压为 900mV、范围为 266mV 至 1.4V。 我尝试了 M2 = AVDD、即二进制偏移、但读数因检测到 DC 偏移从 900mV 降至 200mV 而有所不同、最高峰值读数在 1.4V 时是正确的、但最低峰值削波为 0。 我尝试了 M2 = 1V、但也有、我们得到了一些负值、而信号相对于 ADC 的 GND 完全是正的。 您能帮助我们稍微了解问题的发生原因并提出如何将单端信号连接到 ADC 的建议吗?

第二个疑问是、ADC 的内部基准电压为 1.2V、但由于 AVDD 为 1.8V、我们可以提供高于 1.2V 的信号吗? 在这种情况下、输出将是什么?

谢谢。此致、

Bhargav Sakia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    请提供一个原理图、以便我确切地了解如何在 CHB 上实现 SE 输入。

    是否遵循 7.3.1.1 单端输入部分中概述的内容?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我知道、根据第 7.3.1.1 节、 VCM 应连接到负输入以提供失调电压。 但是、连接到正输入的单端信号已经具有 900mV 的失调电压、因此我们想到了将负输入连接到 GND。 我们已经尝试将 VCM 连接到负通道、并将正通道上的失调电压从 900mV 增加到 1.25V。 因此、它现在正在运行。

    感谢您的快速支持。