Other Parts Discussed in Thread: ADS1247
工具/软件:
我目前正在 使用比例式配置的 PT1000 电阻器对 ADS1x48EVM 进行测试、可以看到、他们在 IEXC 电流环路中放置了 680 Ω 的串联电阻。 (参见图片) 
有人能解释为什么这是必要的,为什么这是 680 欧姆?
在 ADS1247 的数据表(第 77 页)中、我看到电流环路中没有串联电阻。 为什么不呢? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Erwin Noordhuis:
主要支持工程师现在正在出差、因此我代表他为您提供支持。 插入串联电阻器主要有两个用途:

可以根据 IDAC 电流和 IDAC 上的最大电压 来调整电阻值(ADS1247 需要 IDAC 引脚上的顺从电压)。
BR、
Dale
尊敬的 Erwin Noordhuis:
对于低侧 RREF、RREF 电阻器已经实现了偏置功能、因此 低侧 RREF RTD 测量不需要额外的偏置电阻器。 如果您查看 ADS1247EVM 用户指南中的图 3-13、图 3-15、图 3-17 和图 3-19 中的电路、所有这些都不需要额外的偏置电阻器、并且这些图并未显示偏置 电阻器。 EVM 用户指南中这些图中的电路与您 突出显示的 ADS1247 数据表中图 115 的电路相匹配。
BR、
Dale