This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:IEXC1/2 需要串联电阻

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565583/ads1247-the-need-of-a-series-resistance-for-iexc1-2

器件型号:ADS1247


工具/软件:

我目前正在 使用比例式配置的 PT1000 电阻器对 ADS1x48EVM 进行测试、可以看到、他们在 IEXC 电流环路中放置了 680 Ω 的串联电阻。 (参见图片)



有人能解释为什么这是必要的,为什么这是 680 欧姆?

在 ADS1247 的数据表(第 77 页)中、我看到电流环路中没有串联电阻。 为什么不呢?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin Noordhuis:

    主要支持工程师现在正在出差、因此我代表他为您提供支持。 插入串联电阻器主要有两个用途:

         

    • 如果输入端出现瞬态或故障信号、它可以为 IDAC 提供一定的保护。

    可以根据 IDAC 电流和 IDAC 上的最大电压 来调整电阻值(ADS1247 需要 IDAC 引脚上的顺从电压)。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    Im 的电池电压。
    但我仍然不知道为什么图 115 中未显示该电阻器(这来自 ADS1247 数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin Noordhuis:

    对于低侧 RREF、RREF 电阻器已经实现了偏置功能、因此 低侧 RREF RTD 测量不需要额外的偏置电阻器。 如果您查看   ADS1247EVM 用户指南中的图 3-13、图 3-15、图 3-17 和图 3-19 中的电路、所有这些都不需要额外的偏置电阻器、并且这些图并未显示偏置 电阻器。 EVM 用户指南中这些图中的电路与您 突出显示的 ADS1247 数据表中图 115 的电路相匹配。

    BR、

    Dale