This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:输出端与 FPGA 之间的电阻器

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564784/ads127l18evm-pdk-resistor-between-output-and-fpga

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS127L18

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户推荐的是 ADS128L18EVM-PDK、但有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

-----

我目前正在使用 ADS127L18EVM 电路作为参考进行设计。

(1) 在 ADS127L18 EVM 中、下面的图 2-3 显示了 10Ω 电阻器 R19 至 R39。
100kΩ 电阻器 R9 至 R18、R184 至 R193 和 R198 有哪些用途?

(2) 在我们的示例中、ADS127L18 的输出将直接连接到 FPGA。

此时、我直接连接到 FPGA、因此我知道移除 10Ω 和 100kΩ 电阻器不是问题。

这种理解是否正确?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    是的、您可以省略 100k Ω 电阻器。  这些电压电平已添加到评估板、因此您可以连接外部 MCU/FPGA、而不连接所有数字 IO 线路。  客户电路板上的元件、他们可以移除这些电阻器。

    是的、如果 ADC 和 FPGA 在同一电路板上彼此靠近、也可以省略 10 Ω 电阻器。  10 Ω 串联电阻器是占位符、以防由于信号过冲或下冲而在数字线路上产生过多的振铃、尤其是在使用带有跳线的外部 MCU/FPGA 电路板时。  如果 ADC “靠近“ FPGA、通常小于 10cm、则不需要串联电阻器、从而实现良好的电路板布局布线。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi