This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04-Q1:ADS131M04-Q1

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM, RM48L540, ADS131M04-Q1, HALCOGEN, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560904/ads131m04-q1-ads131m04-q1

器件型号:ADS131M04-Q1
主题中讨论的其他器件:RM48L540、、 HALCOGENADS131M04、ADS131M04EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在处理 RM48L540 并尝试将其与连接 ADS131M04-Q1 用于 ADC 转换的 IC。 但是、在数据寄存器中我只获得数据 0x000000(24 位)数据

我怀疑此问题是由引起的 CLKIN 引脚 我目前在设计中已将其接地。 您能否说明一下是否有解决方案、或者是否必须连接外部晶体或从 MCU 提供时钟?

指定 HALCoGen 、我发现 PWM 输出频率不能超过 100kHz 、但根据数据表、ADS131M04 需要一个 2MHz 和 16MHz 之间的时钟  。 您能指导我如何使用 RM48L540 实现这个时钟要求吗?

非常感谢你对这一问题的支持。

此致、
Ankush Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    如 ADS131M04-Q1 数据表中 8.3.5 时钟和功率模式一节中的详细信息所示、当 ADS131M04-Q1 正常运行时、必须在 CLKIN 引脚上连续提供 LVCMOS 时钟、因此您可以使用外部振荡器或来自微控制器的时钟。 根据电源模式、您可以选择和使用 8.192MHz、4.096MHz 或 2.048MHz 频率的时钟。 对于任何其他频率时钟、您可能无法获得 ADS131M04-Q1 数据表的表 8-2 中指定的输出数据速率。 输出数据速率由时钟/(2*OSR) 决定。

    如果您对 RM48L540 有任何疑问、请在 TI 基于 Arm 的微控制器论坛上发布您的问题

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我在 PCB 上使用封装的石英振荡器作为贴片:

    WE-SPXO 简单封装石英振荡器
    Würth 电子器件型号: 831021890

    安装并运行振荡器后、我会看到 SPI 线路上出现噪声。 一旦我移除(或停止)振荡器、噪声就会消失、因此我怀疑振荡器或其电源/布局耦合到 SPI 信号中。

    您可以向我们提供振荡器电路/布局建议吗? 以下是我到目前为止尝试过的详细信息和步骤:

    症状

    • 当存在振荡器时、MOSI/MISO/SCLK (SPI) 上会出现噪声。

    • 移除振荡器后、噪声停止。

    • 振荡器用作本地时钟源(安装在 PCB 上的贴片)。

    我试过的产品

    • 已移除振荡器—噪声消失。

    • 已验证电源轨是否稳定(基本探测)。

    • 在测试时保持 SPI 频率不变。

    快速问题(如果您有时间)

    1. 您是否有 PN 831021890 的振荡器输出类型方便(CMOS、TTL、LVCMOS,驱动强度)?

    2. 您是否知道该器件的推荐 VCC 去耦和铁氧体建议?

    3. 您是否有参考振荡器原理图/建议的 PCB 布局尺寸或禁止区域?

    如果您可以共享推荐的振荡器电路((VCC 去耦+铁氧体+串联电阻值)和任何布局不要使用 ts、这将非常有用。 如果有用、我可以附加 PCB 快照(振荡器和 SPI 路由周围的区域)和示波器迹线的屏幕截图。

    非常感谢您的帮助—我非常希望能迅速解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我在 PCB 上使用封装的石英振荡器作为贴片:

    WE-SPXO 简单封装石英振荡器
    Würth 电子器件型号: 831021890

    安装并运行振荡器后、我会看到 SPI 线路上出现噪声。 一旦我移除(或停止)振荡器、噪声就会消失、因此我怀疑振荡器或其电源/布局耦合到 SPI 信号中。

    您可以向我们提供振荡器电路/布局建议吗? 以下是我到目前为止尝试过的详细信息和步骤:

    症状

    • 当存在振荡器时、MOSI/MISO/SCLK (SPI) 上会出现噪声。

    • 移除振荡器后、噪声停止。

    • 振荡器用作本地时钟源(安装在 PCB 上的贴片)。

    我试过的产品

    • 已移除振荡器—噪声消失。

    • 已验证电源轨是否稳定(基本探测)。

    • 在测试时保持 SPI 频率不变。

    快速问题(如果您有时间)

    1. 您是否有 PN 831021890 的振荡器输出类型方便(CMOS、TTL、LVCMOS,驱动强度)?

    2. 您是否知道该器件的推荐 VCC 去耦和铁氧体建议?

    3. 您是否有参考振荡器原理图/建议的 PCB 布局尺寸或禁止区域?

    如果您可以共享推荐的振荡器电路((VCC 去耦+铁氧体+串联电阻值)和任何布局不要使用 ts、这将非常有用。 如果有用、我可以附加 PCB 快照(振荡器和 SPI 路由周围的区域)和示波器迹线的屏幕截图。

    非常感谢您的帮助—我非常希望能迅速解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    首先、我不是振荡器专家。 其次、对于非 TI 产品的器件、我们无法提供支持并解答您的问题。 我建议您联系 W ü Würth Electronics 或通过在 TI Clcok&timing 论坛上发布您的问题来查看 TI 的时钟产品

    感谢您的理解。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我知道您不是振荡器专家、但可以指导我 连接振荡器后的 ADS131M04-Q1 行为 这是设计问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    如您所述、在   移除振荡器后、噪声会消失、因此是这样 清除 噪声问题是由振荡器引起的。 您可以查看 ADS131M04EVM 用户指南以了解 振荡器器件型号和电路、作为参考。 如果您对 ADC 有任何疑问、敬请告知。

    BR、

    Dale