主题中讨论的其他器件:RM48L540、、 HALCOGEN、 ADS131M04、ADS131M04EVM
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在处理 RM48L540 并尝试将其与连接 ADS131M04-Q1 用于 ADC 转换的 IC。 但是、在数据寄存器中我只获得数据 0x000000(24 位)数据 。
我怀疑此问题是由引起的 CLKIN 引脚 我目前在设计中已将其接地。 您能否说明一下是否有解决方案、或者是否必须连接外部晶体或从 MCU 提供时钟?
指定 HALCoGen 、我发现 PWM 输出频率不能超过 100kHz 、但根据数据表、ADS131M04 需要一个 2MHz 和 16MHz 之间的时钟 。 您能指导我如何使用 RM48L540 实现这个时钟要求吗?
非常感谢你对这一问题的支持。
此致、
Ankush Tiwari