This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:如何设置总增益

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555987/afe58jd48-how-to-set-the-total-gain

部件号:AFE58JD48


工具/软件:

大家好:

我目前正在处理一个将 AFE58JD48 集成到我们电路板中的项目。 我使用 FPGA 与 AFE58JD48 进行 SPI 通信。

->当我对 VCA  部分(地址 0xC5 至 0x75E4)写入寄存器时 (地址 0xD1 至 0x588c)、要设置 LNA=15dB、PGA=18dB、VCNTL=–0.31V 、图片中相应的总增益为 0dB、但我的实际仿真为–6dB。

在其他 LNA、PGA 和 VCAT 的设置下、总增益始终减少 6dB。

我找不到需要在手册中配置的更多寄存器。 如何正确配置 VCA 寄存器? 您能为我提供正确的配置吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何检查实际增益? “你在担心什么?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用信号源输入 1Vpp 的正弦波信号、并根据上述设置将放大器配置为约 0dB。 理论上、通过 Vivado 捕获的信号范围应为 0-65535、但捕获值的实际范围为 16384-49152。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 15dB 增益你可以给出最大 0.71Vpp 信号,如果你给出超过该信号链将饱和。  

    要检查增益、您可以提供较小的输入并检查输出。 您是否在板上使用有源端接或无源端接? 计算器件增益时、请使用器件输入端的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们应该已找到原因。 芯片的最大输入范围为 1Vpp、但内部 ADC 输入范围为 2Vpp。 这意味着、当我们从外部输入 1Vpp 时、我们认为它会达到 ADC 的满量程、但实际上它仅占用 ADC 输入范围的一半。 也就是说、我们错误地认为信号衰减了 6dB