This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:TI204C-IP QPLL 无法锁定

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555806/adc12j1600-ti204c-ip-qpll-wont-lock

器件型号:ADC12J1600
主题中讨论的其他器件:TSW12QJ1600EVM

工具/软件:

您好、  

我似乎无法将 QPLL 锁定在我正在进行的设计中。  我使用一个 连接到 Xilinx VCU118 开发 BD 的 TSW12QJ1600EVM。  我已经映射了正确的引脚排列、已经验证我收到了 ref clk、并认为我已正确设置了它但它无法锁定。  我已经尝试了 QPLL0、QPLL1 和 CPL、但没有什么会锁定。  下面是我使用的 GT xcvr 设置和 ADC GUI。  我是否缺少复位序列?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Todd:

    xcvr 向导快照指示参考时钟已设置为 62.5MHz、而应该是 156.25MHz。 这将使 VCO 超出其工作范围(因为该工具将假设具有 62.5MHz 输入时钟、设置乘法/分频属性)。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是基板上与 PLL 时钟的连接。