请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC168M102R-SEP工具/软件:
我在数据表中查找 REFIO 输入所需的电流、数据表中似乎缺少一个器件:

我原本希望仅使用一个 Intersil 稳压器来提供 2.5V 基准、但这只能提供 20mA 的电流、如果上面的 50 表示 50mA、则我需要更大的电流。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我在数据表中查找 REFIO 输入所需的电流、数据表中似乎缺少一个器件:

我原本希望仅使用一个 Intersil 稳压器来提供 2.5V 基准、但这只能提供 20mA 的电流、如果上面的 50 表示 50mA、则我需要更大的电流。