This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC168M102R-SEP:VREF 输入所需的输入电流是多少?

Guru**** 2576075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567934/adc168m102r-sep-what-is-the-required-input-current-for-the-vref-inputs

器件型号:ADC168M102R-SEP


工具/软件:

我在数据表中查找 REFIO 输入所需的电流、数据表中似乎缺少一个器件:

我原本希望仅使用一个 Intersil 稳压器来提供 2.5V 基准、但这只能提供 20mA 的电流、如果上面的 50 表示 50mA、则我需要更大的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    50uA 是 IREF 的典型规格。 使用提供的电压基准进行驱动时应该不会有问题。  

    我将确保记下这一点、作为数据表中的修复。 感谢您的观看。

    此致、
    Joel