This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:PCB Rev A DC135

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563944/afe7950evm-pcb-rev-a-dc135

器件型号:AFE7950EVM


工具/软件:

我有  AFE7950EVM - PCB REV A DC135 评估板。 我想了解 AFE7950EVM 以及 LMK0428 的配置序列。 您能给我发送 AFE7950EVM 和 LMK0428 的所有 SPI 配置寄存器值吗???。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SPI 配置寄存器值应由 Latte 软件生成。 我们建议使用 Latte 中的 AFE 配置脚本生成您应该遵循的必要序列。

    可以遵循下面链接的文档的第 9.1 节和 9.2 节、以生成 LMK 和 AFE 日志。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau412a/sbau412a.pdf 

    此致、

    David Chaparro