Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950EVM工具/软件:
我有 AFE7950EVM - PCB REV A DC135 评估板。 我想了解 AFE7950EVM 以及 LMK0428 的配置序列。 您能给我发送 AFE7950EVM 和 LMK0428 的所有 SPI 配置寄存器值吗???。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM
工具/软件:
我有 AFE7950EVM - PCB REV A DC135 评估板。 我想了解 AFE7950EVM 以及 LMK0428 的配置序列。 您能给我发送 AFE7950EVM 和 LMK0428 的所有 SPI 配置寄存器值吗???。
您好、
SPI 配置寄存器值应由 Latte 软件生成。 我们建议使用 Latte 中的 AFE 配置脚本生成您应该遵循的必要序列。
可以遵循下面链接的文档的第 9.1 节和 9.2 节、以生成 LMK 和 AFE 日志。
https://www.ti.com/lit/ug/sbau412a/sbau412a.pdf
此致、
David Chaparro