Other Parts Discussed in Thread: DAC60501
工具/软件:
您好、TI 人
DAC60501 是否可以在整个输出范围内满足 0.1%的精度?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
在我们的数据表中、TUE 始终是在没有内部基准的情况下计算得出的。 我们测量的 TUE 反映了 DAC 性能。
我们的内部基准初始精度为 0.1%(在室温下)、 漂移为 10ppm/C。 您可以通过 TUE + ref = sqrt (0.001^2+0.001^2)= 0.141%将基准误差添加到我们的 TUE 数中。 您还可以包括漂移。
如果您可以找到更好的基准、那么可以、整体系统性能将具有更高的精度。
此致、
凯蒂恩·琼斯