This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:精度检查

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567148/dac60501-accuracy-check

部件号:DAC60501


工具/软件:

您好、TI 人

DAC60501 是否可以在整个输出范围内满足 0.1%的精度?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    DAC 本身在整个范围内具有 0.1%的最大 TUE。 基准将产生额外误差。 它是 0.1%的初始误差和 10ppm/C 漂移。 您可以使用误差和漂移较小的外部基准。  

    此致、

    Katlynne Joes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne

    您意味着客户必须使用外部基准来获得高精度?

    我们在 DAC60501 中有内部基准、我们是否计算数据表中 TUE 的初始误差和漂移?

    我在 TUE 计算公式中看不到此误差。

    客户更喜欢使用内部基准。

    可以帮助我检查一下吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在我们的数据表中、TUE 始终是在没有内部基准的情况下计算得出的。 我们测量的 TUE 反映了 DAC 性能。  

    我们的内部基准初始精度为 0.1%(在室温下)、 漂移为 10ppm/C。 您可以通过 TUE + ref = sqrt (0.001^2+0.001^2)= 0.141%将基准误差添加到我们的 TUE 数中。 您还可以包括漂移。  

    如果您可以找到更好的基准、那么可以、整体系统性能将具有更高的精度。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯