This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9229:带抽取的额外延迟

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566706/ads9229-additional-latency-with-decimation

器件型号:ADS9229


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我  在两种不同的配置中执行了一些 ADC 延迟测量(SMPL_CLK 到数据通道上的数据)。  我对我测试的第二种配置中不了解的延迟有疑问。

我将方波信号发生器连接到 ADC 输入、并检查 ADC 输出端的数据流以查看数据中的阶跃。

案例 1: 禁用 2 通道输出和抽取

  ADC 的 配置方式如下:

    寄存器 0xFB -> 0x0000

    寄存器 0x0D -> 0x2382

  在本例中、我测得的延迟接近 112ns、抖动范围为 0ns 至 50ns。

  50ns 的抖动是合理的、因为方波信号与采样时钟不同步。

  112ns 对应于数据表中指定的延迟(第 11 页、TD_SMPL_DATA)、因此测量结果似乎是正确的。

用例 2:1 通道输出和抽取 设置为 2 个样本取平均值

  ADC 的 配置方式如下:

    寄存器  0xFB -> 0x0002

    寄存器 0x0D -> 0x23C2

  在本例中、我测得延迟约为 225ns、抖动为 0ns 至 100ns。

  100ns 的抖动是合理的、因为我们要在 50ns 的采样周期内对两个样本求平均值。

  但是、我不明白为什么延迟增加了约 113ns。

您知道造成这种较高延迟的原因是什么吗?

启用抽取是否会增加延迟?

期待您的答复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 感谢您的提问!  

    感谢您提供的信息,这是非常有帮助的。  

    如您所述、对于双通道模式下的测量而不求平均值、延迟为~112ns。 这确实匹配、用于计算此延迟的公式为:  

    在 20MSPS 时、延迟~112ns

    在情况 2 中、启用了均值计算、而 OSR = 2、则需要重新考虑 ADC 输出速度

    由于 ADC 需要采样时钟的 OSR 时间来收集所有测量值并输出一个平均值、因此采样速度减半。

    最终、这将是~OSR *延时-->建立时间为~112ns * 2 -->~224ns

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    感谢您的澄清。 我现在知道、延迟与过采样率 (OSR) 成正比。

    这种关系在数据表中并不是立即显而易见的。 我最初的解释是、无论 OSR 设置如何、延迟都是在采集抽取窗口中的最终样本后测量的固定延迟。

    此致、

    Victor