This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038H:相对于 tCONV 的 SPI 时序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038H, ADS7038, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568294/ads7038h-spi-timing-w-r-t-tconv

器件型号:ADS7038H
主题中讨论的其他器件: ADS7038TLA2518

工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

我有关于 tCONV 的 SPI 时序问题。 数据表 SBAS979C 第 6.6、6.7 和 6.8 章并未显示 tCONV 和 SCLK 之间的任何时序要求。 仅显示 CS 和 SCLK 之间的时序要求、例如 Tsu_CSCK。 这意味着 SCLK 可能已经在 tCONV 完成之前启动(如果 CS 足够早变为低电平)。 这是合理的吗?

第 6.6 章中的表显示了两个 静默 时间参数 (TQT_ACQ 和 TD_CNVCAP)、第 6.8 章中的图仅显示一个参数 (tQUIET)。 另一个安静参数是关于什么?

谢谢、

 Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    ~、转换时间从 Δ V CS 的上升沿开始。 它由内部振荡器控制、 在 ADS7038H 上最多需要 467ns 的时间。 ~、建议保持 Δ V CS 高电平大于或等于最大 tconv 时间、以避免在完成转换时出现任何问题。

    ~tconv 时序、Δ V CS 高电平时间要求是隐式的、但可能有助于在数据表中对此进行注释。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。 我有两个各自的问题:

    • 数据表明确定义了 TWh_CSZ = 200ns 时 CS 处于高电平的最小脉冲持续时间。 这与您的建议不一致。 那么、这一定义是错误的吗?  
    • 如果  TWh_CSZ 将为 467ns、则整个周期至少需要 tCYCLE = 467ns + Tsu_CSCK + 11.5 * tCLK + tQUIET = 672、2ns。 这将不符合 1500kSPS 规格(仅允许 666、7ns)。 有什么我误解的吗?

    我的问题的背景是、我计划采用自由程度有限的定时制。 对于这种时序方案 、TWh_CSZ、 Tsu_CSCK 和 tQUIET 的详细要求很重要。

    谢谢、
     Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    对造成进一步混淆的道歉。 请阅读以下 TLA2518 论坛帖子、具体来说就是 Rahul 的回复(也适用于 ADS7038/ADS7038H)。

     TLA2518:使用>SPI 13.5MHz、最大转换时间、tconv = 600ns 和数据表缺失最小值实现最大吞吐量。 最大值 性能规格 

    与我重新陈述的方法相比、这应该有助于更好地阐明转换周期时序周围的影响。 简而言之、它不会导致不正确的结果、但由于数字活动干扰模拟信号、性能可能会下降。

    我可以帮助澄清剩余的问题。

    此致、
    Joel