This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:设计查询

Guru**** 2993180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283, DAC5689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567235/dac3283-design-inquiry

器件型号:DAC3283
主题: DAC5689 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划 在电路板中使用 DAC IC DAC3283。

我有一个关于 IC 的问题。 我需要一个必须来自处理器的输入帧同步或时钟同步信号、以便同步电路板中的所有时钟电路、我希望 DAC IC 具有时钟同步选项。

上述 DAC 是否支持任何输入时钟同步选项。  

如果不是、请建议任何其他具有 16 位分辨率、34MSPS 速度、2 通道的 DAC IC 可用于我的应用。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    DAC3283 支持帧同步输入和 OSTR 信号、以同步 DAC3283 的输入/输出 FIFO。

    无法选择提供输出来同步时钟电路。 您需要查看其他 DAC 选项。

    我将参考我们的其他产品组以供参考。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、  

    精密 DAC 产品系列中没有达到 34MSPS 的器件。

    看起来 Abhishek 希望 DAC 具有 SYNC 输入、而不是输出。 将有一个输出。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我希望 DAC 包含来自处理器的同步信号。 对于 DAC3283、我没有看到任何 SYNC 引脚。 您能告诉哪个引脚应该用作 SYNC 输入引脚吗?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    对于 DAC3283、帧信号将同步 FIFO 输入指针。 DAC3283 上没有用于同步时钟电路的引脚。

    当您说需要输入信号来同步时钟电路时、我想检查一下您的意思。 请您分享您的方框图或概念、以便这里的人员可以帮助您找到最合适的器件。 时钟电路 SYNC 的定义对于不同的应用有许多含义。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    SYNC 引脚或信号是指 FPGA 同步板中的所有 DAC 和 ADC。 它是来自 FPGA 的输出并连接到 DAC IC、这样 FPGA 可以通过控制来同步所有 ADC 和 DAC。

    我已附上图片供您参考

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    在这种情况下、您还需要从时钟源提供 OSTR 信号。 请参阅以下 DAC3283 数据表摘录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    支持 OSTR 引脚

    没有提到过像这个引脚这样的词语可用于输入 SYNC IN 引脚、以同步电路板中的所有时钟电路。

    该 OSTR 引脚的功能是否与 DAC5689 中的 SYNC 引脚相同。

    我需要为我的应用在电路板中进行这种类型同步。

    请确认这一点。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    DAC3283 OSTR 在双同步源模式下使用、可同步多个 DAC3283s 的 FIFO 以对齐输出指针。 因此、理论上您可以同步多个 DAC3283s 的输出级。 有关详细信息、请参阅数据表摘录

    我也不知道您的应用要求。 正如我之前所问的、如果您可以澄清您的要求、这将有助于这里的所有 DAC 团队提供可能的替代解决方案。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    我的要求是所有 ADC 和 DAC IC 都从 FPGA 获得输入信号、以便在电路板中的所有 DAC 和 ADC 之间实现同步。

    板上、我计划为我的应用部署 3 个 ADC 和 10 个 DAC。

    SYNC IN 信号来自 FPGA、作为输入信号馈送到 ADC 和 DAC。

    对于所有 ADC 和 DAC、来自 FPGA 的信号可能是单个同步输入信号、或者 我们使用不同的同步信号、如 SYNC IN1、SYNC IN2 等 ADC 和 DAC IC 的信道。 同步的功能是这样、引脚名称可以是 SYNC IN 或 LDAC 等 我希望 FPGA 的信号需要与电路板中的 ADC 和 DAC 进行通信。

    这是 DAC 的必备要求。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    DAC3283 不支持您 上面列出的功能。

    -康