主题: DAC5689 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我计划 在电路板中使用 DAC IC DAC3283。
我有一个关于 IC 的问题。 我需要一个必须来自处理器的输入帧同步或时钟同步信号、以便同步电路板中的所有时钟电路、我希望 DAC IC 具有时钟同步选项。
上述 DAC 是否支持任何输入时钟同步选项。
如果不是、请建议任何其他具有 16 位分辨率、34MSPS 速度、2 通道的 DAC IC 可用于我的应用。
此致、
Abhishek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我计划 在电路板中使用 DAC IC DAC3283。
我有一个关于 IC 的问题。 我需要一个必须来自处理器的输入帧同步或时钟同步信号、以便同步电路板中的所有时钟电路、我希望 DAC IC 具有时钟同步选项。
上述 DAC 是否支持任何输入时钟同步选项。
如果不是、请建议任何其他具有 16 位分辨率、34MSPS 速度、2 通道的 DAC IC 可用于我的应用。
此致、
Abhishek
您好、Kang、
我的要求是所有 ADC 和 DAC IC 都从 FPGA 获得输入信号、以便在电路板中的所有 DAC 和 ADC 之间实现同步。

板上、我计划为我的应用部署 3 个 ADC 和 10 个 DAC。
SYNC IN 信号来自 FPGA、作为输入信号馈送到 ADC 和 DAC。
对于所有 ADC 和 DAC、来自 FPGA 的信号可能是单个同步输入信号、或者 我们使用不同的同步信号、如 SYNC IN1、SYNC IN2 等 ADC 和 DAC IC 的信道。 同步的功能是这样、引脚名称可以是 SYNC IN 或 LDAC 等 我希望 FPGA 的信号需要与电路板中的 ADC 和 DAC 进行通信。
这是 DAC 的必备要求。
此致、
Abhishek