This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:如何在""ADS1299EEGFE-PDK-SW&quot 的"示波器"中使用滤波器;

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569308/ads1299eegfe-pdk-how-to-use-the-filter-in-the-scope-of-ads1299eegfe-pdk-sw

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题:ADS1299 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正尝试让 ADS1299 评估板正常工作。

我还尝试了出现在“示波器“中的“陷波滤波器“、但它对显示的波形没有影响。

如何使用它?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    您所在地区的电力线频率是多少? 您是否发现滤波器仅适用于 60 Hz 但不适用于 50 Hz(或相反)?  

    我将确认两个陷波滤波器频率都应在 GUI “Scope"选项“选项卡中工作。 您能否向我发送整个示波器窗口的屏幕截图以及 GUI 中的 Register Map 表?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS1299EEGFE_2D00_PDK_5F00_How-to-use-the-filter-in-the-Scope-of-ADS1299EEGFE_2D00_PDK_2D00_SW.xlsx

    霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣

    测试位置的电源线频率为 60Hz。 我没有试过 50HZ。
    如随附的文件所示、我检查了示波器上的波形、其中 60Hz 叠加在 1Hz 上。 频率分量也会显示在 FFT 波形中。
    如果激活示波器上所示的陷波滤波器、60Hz 会降低吗?